This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:视频聚合器的带宽要求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511893/ds90ub935-q1-bandwidth-requirement-for-video-aggregator

器件型号:DS90UB935-Q1

工具/软件:

营销经理

我正在使用具有 DS90UB935-Q1串行器的3MP 摄像头、配置为每通道600Mbps 且启用4个通道。  解串器器件 TI-971或类似的视频聚合器限制了具有800pbs/通道和2个通道的 MIPI CSI-2。  

Q1)配置是否正常或视频流中存在任何 BW 问题?

Q2)无论通道配置还是实际图像数据如何、串行器 MIPI 端口总体数据速率是否应与解串器 MIPI 端口总体数据速率匹配? 即、 4个通道上的串行器 MIPI 数据速率应小于或等于整体1600Mbps (800Mbps * 2个通道)的解串器 MIPI 数据速率?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。  935可支持高达2.528Gbps 的 CSI 数据带宽。 该带宽在所使用的 CSI 通道之间进行分配。 例如、如果将串行器编程为使用一个或两个 CSI 通道运行、则每个通道可支持高达832Mbps 的速率。 如果串行器编程为使用四个 CSI 通道运行、则每个通道可以支持632Mbps。  由于您的摄像机的600Mbps 在这些限制范围内、因此支持4通道配置。

    串行器和解串器 MIPI 通道计数和解串器速度不需要匹配。 串行器 CSI 接收器和解串器 CSI 发送器是独立的。 只要满足每个器件的单独带宽要求、就可以无问题地传输数据流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1)需要更加清晰。 示例:串行器配置为每通道600Mbps、4通道2400Mbps 吞吐量。 解串器配置为每通道800Mbps、但仅使用2个通道、数据吞吐量为1600Mbps。 解串器必须 使用相同的串行器配置聚合4个视频流。 意味着、视频数据吞吐量为4倍2400Mbps。 它是否不会在解串器处发生缓冲区溢出并导致视频丢失?

    Q2)在通道速度更高和4个通道的情况下、成像仪上的帧消隐时间会增加、串行器会快速发送数据、以至于解串器无法立即清除、因为解串器 MIPI CSI 端口上的低速配置也带有2个通道。 虽然数据带宽是独立的并满足解串器上所需的 BW、但解串器是否会处理此条件以避免帧丢失?  

    Q3)请通过简单的示例详细说明器件的单个带宽是否满足条件。 认为聚合器必须通过解串器上的2个 MIPI 端口向主机发送4个摄像头视频、每个端口使用2个端口。 其余2个端口用于复制要显示的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    解串器的输出带宽取决于器件的配置(例如:输出 CSI 通道数、输出 CSI 速度、要聚合的摄像头数等)。 来自串行器的输入带宽加上 CSI 开销必须低于输出带宽。 如果串行器的输入带宽大于解串器可以输出的带宽、则会出现缓冲区溢出。

    由于带宽取决于系统的配置、因此没有标准数字可用于确定是否满足要求。 但是、如果要聚合4个摄像头、则以800Mbps 速率运行的2个通道可能没有足够的带宽、并且需要额外的通道和/或更快的速度。 有关计算带宽的更多详细信息和示例、请参阅 DS90UB960 数据表的第7.4.20节