This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:有关在设计 PCB 时将交流耦合电路应用于输入和输出的问题

Guru**** 2938350 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512331/tdp2004-questions-about-applying-ac-coupling-circuits-to-input-and-output-when-designing-a-pcb

器件型号:TDP2004

工具/软件:

电路配置

由 T 提供的电路图

TI에서 제공하는 회로도에는 입력 측에 커패시터가 없고 출력 측에 220nF 커패시터가 있습니다。

TDP2004 규격에 따라 입력 측에 콘덴서를 적용하지 않는 것이 정상입니까 Ω? 아니면 회로와 같은 커패시터를 적용할 수 있습니까 1 μ F?

설계할 때 출력 측에 동일한 220nF 커패시터를 적용하는 것이 더 낫습니까? 아니면 커패시터를 적용해도 괜찮습니까 1 μ F?

현재로서는 13.5Gbps 출력에 사용할 계획입니다 Ω。
좋은 가이드 정보가 있으면 공유해주세요 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们还建议在输入端使用220nF 交流耦合电容器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    j