This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424

Guru**** 2929850 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512390/thvd1424-thvd1424

器件型号:THVD1424
《主题: SN74LVC1G04》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

关于 THVD1424接收器侧:

当电缆未连接或驱动器未连接/禁用时、接收器会在 R (开路或空闲总线失效防护事件)上输出"1"。 为了避免这种影响、

我确实在接收对的每条导线上将100k 接地 、但输出"R"仍为"1"。 我认为这是因为数据表中说明了总线未主动驱动。

我的 R 值是否为"0"(约为1k、可能更低?) 接收对的每个节点上的下拉电阻? 或者我是否需要在信号负上有比信号正上更高的偏置电压才能有一个有源驱动? (例如、在+上有一个下拉电阻、在-?上有一个上拉电阻)

我提前感谢您的支持  

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得低失效防护输出、请交换 A/B 引脚并添加反相器(例如 SN74LVC1G04)。

    或者、使偏置电阻器足够强、以至于您可以在端接电阻器上获得超过−200mV 的电压。 × 3.3V 电源时、这应为2k Ω 390 Ω 或更低。 (而在标准 RS RS-485系统中、总线上的其他位置可能有其他偏置电阻沿相反方向流动。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    我非常感谢您的回答!

    此致、

    C é dric