This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:配置时的温度依赖性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS125DF410, SIGCONARCHITECT, DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509174/ds125df410-temperature-dependency-at-configuration

部件号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT、 DS110DF111、 DS125DF111、DS250DF410

工具/软件:

当前 在进行工作温度范围测试的应用中使用 DS125DF410。  当我们从+26°C 到50°C 进行测试时、测试没有问题。   但是、当我们在-30°C 至50°C 范围内进行测试时、我们会看到链路保持正常、但会停止通过流量。  通过光纤传输流量的端口 强制为40G-KR (非自动协商)

重定时器配置:

  • 通过 EEPROM 加载 SMBus 配置
  • 自适应0
  • CDR 标准
  • 取消选择数据速率
  • DRV_SEL_VOD = 900mV
  • 输出信号=重定时数据

出现以下任一情况时、流量将再次通过:

  1. 我们连接 SigConArchitect Debugger 来调查和查看状态
  2. 我们禁用并启用一端以太网端口。

在该器件内、是否在-30°C 下配置了某些器件、这些器件可能会在温度升高至50°C 时导致故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是否可以共享您的 EEPROM 配置?

    通常、重定时器的一个温度相关特性是温度锁定范围(TLR)。  这是重定时器在保持 CDR 锁定时可能遇到的温度差值。  对于此器件、温度为100°C。  根据-30°C 至50°C 的范围、我不会期望 TLR 成为限制因素(假设内核温度变化~80°C)。

    禁用/启用以太网端口的一端时、可能会导致重定时器重新获取 CDR 锁定。

    有趣的是、在链路保持正常但停止传递流量的情况下、查看器件状态。  遗憾的是、这可能具有挑战性、因为连接到 SigCon 似乎可以解决这个问题。  更好地了解启用链路的标准、但会阻止流量、这将会有所帮助。  您正在丢失所有流量?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未上电时、该器件在一定的-30C 温度下从断电状态启动。  我还没有确定温升、但假设在通电时芯片升温超过20°C、我们可以看到 TLR 温度>100°C。  如果发生这种情况、器件是尝试重新锁定 CDR、还是仅保持其初始值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当重定时器失去 CDR 锁定时、应尝试重新锁定。

    我很奇怪、只有在连接了 Sigcon 后才会重新获取锁。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当有问题的端口通过0C 时、我们已成功禁用和启用该端口。  我们假设这再次开始 TLR 的增量。  可以在寄存器中禁用此 TEMPlock 吗? 我已经包含了电流寄存器配置。   e2e.ti.com/.../Flash_5F00_file.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    >>我们假设这再次开始 TLR 的增量。

    是的、您回答正确。

    >>可以在寄存器中禁用此 TEMPlock 吗?

    否、这是 CDR 块设计固有的、与温度对 VCO 频率的影响有关。  该器件没有用于更改 TLR 的寄存器。

    >>我已包含电流寄存器配置

    与您的配置相关、我看到您似乎将寄存器数据映射到从 EEPROM 地址0开始的 EEPROM 地址。  您能否 确认在 EEPROM 中包含基本标头?

    本应用手册提供了更多 EEPROM 详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/snla245/snla245.pdf

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew、

    关于 EEPROM、我相信我们有一个从30开始的标头。   

    关于 TEMPlock 功能、是否有任何组件的温度范围超过100°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    关于 EEPROM、我们确实有一个标头、我相信从30开始。   [/报价]

    在 EEPROM 中、EEPROM 的前3个字节应该有一个基标头。  其中包含 EEPROM 配置信息(例如公共通道 EN、CRC EN、地址映射接头 EN)。

    关于 TEMPlock 功能、是否有任何组件的范围大于100°C?

    DS110DF111和 DS125DF111提高了 TLR。  这就是我们的2通道重定时器。

    您还可以考虑使用 DS250DF410、这是一款4通道25G 重定时器。  它还支持10G、但最大 CTLE 增益不会像10G 重定时器那样高。  有多大的插入损耗?

    谢谢、

    Drew

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。  我相信我们的 EEPROM 是正确的、因为我们期望的所有设置都能正确显示在 SigConArchitect 中。  是否可以完全禁用 TEMPlock 或修改 DS125DF410本身的任何内容以更改 TEMPlock 功能的范围?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很遗憾、这是不可能的。

    谢谢、

    Drew