This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如何验证重定时器、他们使用 MIPI 重定时器的测试用例是什么

Guru**** 2883460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513028/sn65dphy440ss-how-to-validate-the-re-timer-what-are-they-test-case-doing-the-mipi-retimer

器件型号: SN65DPHY440SS

工具/软件:

您好团队。


我们将使用重新计时器来实现 MIPI 信号中继器。

您能否分享重定时器的测试案例或验证程序?

谢谢  

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh

    我们无法共享 DPHY440的验证程序 、因为它仅供 TI 内部使用。 为什么需要验证程序、您是否发现 DPHY440存在特定问题?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我们面临帧速率持续变化和电压下降的问题。 在使用示波器探测重定时器前后的 MIPI_CLK 信号时、我们观察到重定时器输出端的 MIPI 时钟存在变化。

    我们当前的设置使用以下电缆长度:

    • 摄像机到重定时器:30厘米

    • 重定时器到开发套件:1米

    • 我们为摄像头和重定时器板使用外部电压源。

    我们想知道:

    1. MIPI 重定时器 IC 支持的最大建议电缆长度是多少?

    2. 在此类应用中使用 MIPI 重定时器的主要用途是什么?

    3. 为什么我们在重定时器输出侧看到 MIPI 时钟变化?

    谢谢

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh

    我们是否知道在奈奎斯特频率下30cm 和1m 电缆的插入损耗? DPHY440在750MHz 引脚上支持高达5dB 的增益、在 TX 上支持2.5dB 的 DE。 这些特性在某种程度上用于补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离、不同传输材料可能会产生不同的结果、同样、时钟速率、源信号摆幅、源信号降级、端点接收器的 EQ 功能也会产生影响。

    但对于时钟、与实际数据相比、插入损耗对时钟的影响应该更小、因此我很惊讶、您会看到时钟变化。 您能分享时钟信号的示波器波形吗?

    谢谢

    David