This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:需要多路复用器详细信息

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513071/tmuxhs4446-need-mux-details

器件型号:TMUXHS4446
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4612HD3SS3220

工具/软件:

您好、

  • 我们是否有类似的多路复用器支持 DisplayPort 2.1 UHBR20 (20Gbps)?

  • 在此多路复用器中、是否可以通过 DP 输入引脚路由 USB SuperSpeed (USB SS)信号、因为这些 I/O 在数据表中列为"I/O"?

  • I²C 有一个外部 GPIO (选择线路)引脚可用于在 USB SS 和 DP 路径之间进行选择、或者是否仅通过 I ² C 控制来管理此选择?

  • 是否有用于指示 USB-C 电缆方向(翻转检测)的外部引脚、或者这是否也通过 I²C I ² C 来处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一个表明它可以处理显示端口2.1 UHBR20 (20Gbps)的类似多路复用器是 TMUXHS4612

    2.不能将 ss 引脚连接到 DP 引脚。 这是因为此器件是4:6交叉点开关、下面提供了配置  

    SS 和 DP 引脚仅连接到 Cx 引脚

    是的、可以使用 GPIO 逻辑来控制此器件。

    该器件没有内置翻转检测电路、 如果您正在寻找 HD3SS3220之类的功能、则应该更适合该器件。

    请告诉我您的想法、我可以提供进一步帮助  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的 USB SS 和 DP 信号在 SoC 内部进行多路复用。 我计划仅使用 DP 路径来支持 Flip。 现在我的问题是、如果我尝试与 SoC 内部的多路复用模式更改进行 USB SS 通信、会出现任何问题。 I、e USB SS 信号此时通过 DP 引脚驱动。 由于 DP 引脚在数据表中被称为 IO。 我认为这应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供此信息、是的、此应用应该没问题、因为 DP 引脚是 IO 引脚、您可以在这里双向发送信号。

    我在您的应用程序方面没有发现问题、但如果您 需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron