This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96不符合 I2C 规范。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA260, P82B96, TIDA-01608, ISO7842, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513291/p82b96-p82b96-does-not-follow-i2c-spec

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件:INA260、INA228、 TIDA-01608ISO7842ISOW7842

工具/软件:

我在 TIDA-01608参考设计中使用了此器件(P82B96)、但用 INA228替换了电流传感器。 通信不起作用。 我已经对通信进行了研究、发现 P82B96的输出仅提供0.8V 低逻辑电平、高于数据表中的 INA228规格。 数据表列出了0.4V 或更低的电压。 原始 INA260 可达到0.3*VS、我错过了这个值。  我已将示波器输出和原理图以 pdf 格式和屏幕截图格式附上。 示波器上的紫色块是 INA228和 P82B96的隔离接地端。  黄色表示 SCL、绿色/蓝色表示 SDA。 INA228未确认收到数据包。 我已经验证了地址等 我假设该参考设计使用 INA260的更高 VIL、但 问题是如何在不旋转电路板的情况下使其正常工作?

 e2e.ti.com/.../PC1F100701P_2D00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    P82B96在 SX/Sy 引脚上具有高 VOL。 该失调电压无法更改、并已内置于其设计中。  

    此时、您需要评估什么? 您是否需要检查 P82B96的功能、或者是否可以移除此设备? 我想、如果不需要 P82B96、是否可以在每个 P82B96之间用蓝线/短路来消除缓冲失调电压?  

    我认为 ISO7842器件 VOL 将 在 INA228的范围内。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么? 这样做是否会有任何反馈问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    我在想这样的事情:  

    但我不能确定 ISOW7842可以将 OUT 短接至 IN 引脚。 这就是我询问您需要评估哪些器件的原因。 如果仅评估 INA228、则可以移除 P82和 ISO 器件、并短接缓冲器/ISO 隔离栅、以直接与 INA228通信。  

    P82B96很可能需要拆除。 对于如何处理 ISO 器件上 SDA 的双向性、我没有一定的答案。 这是为了保持 VOL 的低电平、以使 INA228正常工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 P82B96连接至 STM32、因为它可以与这些级别配合使用。 我移除了 INA228和 ISOW7842之间的电流、将 ISO 上的 IN 连接短接至 INA、但使用具有阴极的肖特基二极管将 ISO 上的 OUT 连接到 OUT 引脚。