This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:软件配置速率调整的可行性

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512804/dp83tg720s-q1-feasibility-of-software-configuration-rate-adjustment

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具/软件:

你好、团队

我的客户 INVO 有关于 PHY 的问题:

软件能否修改寄存器以控制100M 或100M 的速率调整? 是否可以设置强制型100M、自适应型100M 或100M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    DP83TG720仅为1000Base-T1、如果客户需要100Base-T1、他们可以考虑 DP83TC813或 DP83TC817。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    谢谢。

    是否有其他器件可以支持软件配置的速度、以便器件可以在1000BASE-和100BASE 之间切换、最好与812S P2P 兼容?

    据我所知、虽然 720S 可以支持1000BASE-、但信号通道设计与低速不兼容、因此我们不能简单地降低传输速度并保持与高速相同的设计。 如果他们想动态调整速度、也许我们没有这样的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您的理解是正确的、我们没有同时支持1000BASE-和100BASE 的设备。  未来可能会发生这种情况、但目前没有同时支持这两者的器件。