This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:支持 PR_Swap 和 DR_Swap CC 命令

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513750/tusb321ai-are-pr_swap-and-dr_swap-cc-commands-support

器件型号:TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321

工具/软件:

我想知道当从 CC 线路上的外部器件发送时、TUSB321AI 是否可以支持 PR_Swap 和 DR_Swap PD 命令(我知道无法从 TUSB321AI 发送这些命令、因此问题在于它收到这些命令时如何响应)。

如果支持这种情况、这对 ID 引脚有什么影响?

提前感谢。

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    TUSB321没有 NAY 电路来处理 PD 协商。 CC 控制器只会将 PD 协商视为 CC 线路上 USB 规范范围内的噪声。 这对 TUSB321的功能没有影响。