This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 和 DVI 转 LVDS

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513364/sn65dp159-dp-and-dvi-to-lvds

器件型号:SN65DP159

工具/软件:

我们需要创建一个定制电路板、支持 LVDS 显示器的显示端口输入和 DVI 输入、分辨率为(1600 X 1200)。 我想确认这些 IC 是否正常工作。  

显示端口- TPD4E02B04DQAR - SN65DP159RGZR -这两个输入的 TMDS 开关-1开关

DVI 端口- TPD4E02B04DQAR - TFP401AMPZPEP -  TMDS 开关-TS3DV642RUATQ1 - LVDS 缓冲器 DS25BR440TSQX -  TPD4E02B04DQAR - LVDS 连接器

微控制器、用于在 TMDS 开关上的输入1和2之间进行选择。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 DP 转 LVDS、我们的产品系列中没有解决方案。

    对于 显示端口- TPD4E02B04DQAR - SN65DP159RGZR -针对两种输入的 TMDS 开关-1开关、DP159是无源电平转换器、只能支持 DP++或 DP 双模式转 TMDS 电平转换。 如果是 DP、那么您将需要一个有源 DP 转 TMDS 协议转换器、这是我们产品系列中没有的。

    有关 DVI 至 LVDS 的信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf

    谢谢

    David