This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:I2C 上升时间太慢

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512760/lsf0204-i2c-rise-time-is-too-slow

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:BQ35100

工具/软件:

附件是我的项目示意图。  尝试通过 I2C 与 BQ35100通信。  处理器的工作电压为1.8V、BQ35100在 VBAT 电压(3.6V)下运行。  由于我使用的是 LSF0204电平转换器具有不同的电压、  电平转换器1.8V 侧的时钟(SCL)正常运行、上升时间约为300nS。  我能够与1.8V 侧的加速计进行通信、而不会出现任何问题。  3.6V 侧的时钟(SCL)要慢得多。  在通信停止运行之前、我尽可能调整了上拉电阻器、即2.15K。  即使上拉为2.15K、上升时间也为1.2uS。  请参阅随附的图像。  由于上升时间较慢、因此会导致与 BQ35100的通信出现问题、因为最大上升时间为300nS。  LSF0204通常是否会导致上升时间非常慢?  纠正此问题的最佳方法是什么?  是否可以进行任何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用1:10探头同时显示两侧时钟信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LSF0204是一款具有开漏输出的电平转换器。 输出信号的上升时间完全由外部 RC (使用的总 Cload 和外部上拉电阻)决定。 您能否澄清一下 I2C 总线的 Cload 是否也在 I2C 限制范围内? 输入波形看起来如何、类似于 Clemens 在这里的注释?  

    您还可以访问 I2C 缓冲器 着陆页 、它能够分离 I/O 上的电容并重新驱动输入信号。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对进行错误的测量表示歉意。  将探头设置为10X 并检查 I2C 电平转换器前后的 SCL、上升时间小于300nS。  请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供波形。 当问题显示为已解决时、我现在将关闭此主题。  

    此致、

    插孔