This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:查询器件推荐信息

Guru**** 2693385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513415/sn75dphy440ss-inquiry-for-parts-recommendation

器件型号:SN75DPHY440SS

工具/软件:

您好、TI 专家

客户在现有工程中使用 MIPI 输出摄像头时使用了 SN75DPHY440SS。

然而、在新项目的开发过程中、摄像头改为 OmniVision 模拟类型、而不是 MIPI 输出摄像头、并且传输距离较长、导致抖动和图像质量问题。

因此、我正在寻找另一个 IC、因为我不认为我可以应用现有 MIPI 摄像头中使用的 SN75DPHY440SS。

实际信号波形如下图所示。
(※图像输出(VOUT_:模拟信号和 SPI 信号组合))

您是否建议使用可在图像输出中使用的 IC、例如重定时器、均衡器、转接驱动器和缓冲器?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有支持模拟输出和 SPI 的信号调节器器件。

    谢谢

    David