This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:搜索 PC 软件以查找 LM8335EVM (GUI)

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510773/lm8335evm-searching-for-pc-software-for-lm8335evm-gui

器件型号:LM8335EVM
主题: LM8335中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我刚刚收到 LM8335EVM。 在哪里可以找到用于下载 PC 软件(GUI)的链接?

LM8335EVM 的用户指南和信息页面上似乎都没有链接。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我通过 e2e 主题中的 zip 文件找到了固件。  

    (+) LM8335:适用于 MSP430F5510的 EVM 固件-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    非常感谢您的回答!

    我不会在固件中搜索 MSP430 (这也很好、但不能在初始步骤中搜索)。

    我将搜索用户手册中提到为 GUI 的 PC 软件。

    当我拥有全新推出的 PCB 时、将其连接到 PC、我通过设备管理器看到它、

    但无法从 PC 端控制 MSP430和进一步的 RFFE 器件。

    这就像买了一辆车、交车、但根本没有钥匙可用于解锁汽车或启动电机...

    我不明白为什么它没有在著名的地方链接(直接在用户手册中)或者可以像用户手册本身一样下载。 或者像软盘/CD 和 PCB 一起使用。

    LM8335EVM 的其他客户如何解决此问题?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我正在内部查找此 GUI。 请留出更多时间。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不确定此器件的使用寿命、这可能是减少了对该器件的支持的原因。  

    这是包含 LM8335EVM GUI 的 zip 文件。 我相信这是原始文件。  

    e2e.ti.com/.../LM8335EVM_5F00_GUI.zip

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    非常感谢 zip 文件。 很好! 能够安装并启动 GUI。

    同时、我能够通过 RFFE 控制 GPIO、并从 LM8335中读取版本 ID。

    此致、

    Martin