This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM。 介质转换器模式(硬件、不使用 MCU)

Guru**** 2882500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502505/dp83869evm-dp83869evm-media-convertor-mode-hw-no-use-mcu

器件型号:DP83869EVM
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869

工具/软件:

"我设置以下配置:

PC (192.168.100.22)-以太网电缆- DP83869EVM RJ45 <->光纤<->其他介质转换器<->以太网电缆<->PC (192.168.100.13)

我确认"其它介质转换器"工作正常。 但是、我无法从 PC ping 到 PC。  因此、我查阅了 DP83869HM 数据表并找到了相关命令。

设置介质转换器模式后、我能够连接 PC 并成功 ping。

现在我有一个问题:

  1. 由于我不使用 MCU 的 MDC 和 MDIO、是否有替代方法可以使用电路修改来配置该模式?"

希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongmin:  

    您可以绑定到以下模式:

    对于1000M、请使用黄色;对于100m、请使用绿色。  

    下面的显示了配置(strap)模式:




    请注意、如果链路从1000M 跌落至100M、DP83869HM 将无法拾取链路。  

    希望这有所帮助。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在测试设置中运行 DP83869EVM、并且当我将插槽连接器从光纤更改为铜线时、它没有连接。 但是、在关闭电源并再次打开电源后、它开始正常运行。

    因此、在运行时更换连接器似乎会妨碍正确的连接、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当我将插槽连接器从光纤更改为铜线时

    这是什么意思?

    如果链路丢失并在铜缆或光纤连接器上恢复、您可以通过搭接启用链路损耗直通功能、以通知另一侧的连接器连接丢失。 否则、远端将无法获取链接丢失的信息。  



    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在通电时将 DP83869EVM 中的 SFP 从铜缆热插拔为光纤会导致连接中断。 对 DP83869EVM 进行下电上电可恢复连接。 这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongmin:  

    如果未启用链路中断直通、则可能无法重新建立连接、因为远端首先不会检测到链路已断开。 因此、远端在不强制建立链路的情况下不会尝试重新建立链路。 启用链路中断直通后是否会发生这种行为?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、EVM 板默认启用链路损耗直通。 我不确定其他介质转换器。 我来检查一下。

    此外、我们在大规模生产芯片中使用了 DP83867ISRGZR。 此元件还支持 SGMII。 这是否意味着此组件还支持介质转换器模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请检查其他介质转换器是否已启用它。

    否、DP83867不支持介质转换器模式。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您以与 DP83869相同的方式将 DP83867的 SGMII 线路连接到 SFP 插槽线路、它是否也支持光纤和铜缆操作? 在这种情况下、它似乎与介质转换器模式没有太大的不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我理解错了。 光纤 SPF 收发器不是 SGMII 信号。 DP83867不运行。