This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002-Q1:用于故障分析的保护限制

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512880/tpd6f002-q1-protection-limits-for-failure-analysis

器件型号:TPD6F002-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们目前正在对新设计进行失效效应分析、敬请提供有关 TPD6F002-Q1的指导。

具体而言、我们正在评估的影响 信号短接至 GND 或 VCC (5V)。 相关信号由 TPD6F002-Q1器件保护。

我已经查看了数据表、但找不到以下方面的明确答案:

  1. 单个通道(例如、100欧姆电阻器上)上的最大允许电流或功率损耗是多少?

  2. 整个器件或封装的最大总功耗是多少?

非常感谢您对这些数据的帮助。
我期待您的答复。

此致、
Attila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:  

    最大功耗约为830mW。 我不完全确定单个通道上的允许电流、但我可以为您查看该电流。 我知道对于我们的100mA -200mA 二极管、最大正向电流介于 ESD ESD 二极管之间、具体取决于直流尺寸。  

    此致、

    McKenzie