This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:为 TUSB8041IRGCR 供电的 TPS62827ADMQR 降压转换器的兼容性

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511366/tusb8041-compatibility-of-tps62827admqr-buck-converter-for-powering-tusb8041irgcr

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

您好、

我正在使用设计定制设计方案 TUSB8041IRGCR 、我注意到在 EVM 设计中、3.3V 电源是通过 LDO 提供的。

在我们的设计中、EVM 上使用的 LDO 尺寸似乎有点大、在效率方面对于紧凑型系统来说并不理想。
我们正在考虑使用 TPS62827ADMQR 是一款紧凑高效的降压转换器、可代替产生3.3V 电源轨。

您是否预见到任何问题、例如 噪声灵敏度 或者、使用此开关稳压器而不是 LDO 为 TUSB8041供电时、出现其他问题?

提前感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62827ADMQR 的开关频率 为2.2Mhz、TUSB8041 PLL 低通滤波器为8-10MHz、开关噪声可能会耦合到 PLL 并影响信号完整性。  

    因此我们建议使用 LDO 而不是 开关降压转换器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您对尺寸更小的 LDO 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入电压6V 标称电压5.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询我们的 LDO 团队。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尺寸较小的 LDO 似乎只能处理300mA 负载。 那些 LDO 可以处理1A 电流、并且尺寸都大于1.5mm x 1.5mm。

    此致

    Brian