This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:VEO 锁定监视

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513034/ds280df810-veo-lock-monitoring

器件型号:DS280DF810

工具/软件:

您好的团队、

客户 使用 DS280DF810ABVR、设置接收器适应模式2。当我写入 Reg_0x0a 以复位 CDR 通道、时、CTLE 值有时会适应0x00、有时 CTLE 值会适应0x04。 VEO 的值会因 CTLE 的值而显著变化。 良好的 CTLE 值、VEO 最高可达0x60。 CTLE 值较差、VEO 只能达到0x3c。 因此、我希望在 CDR 停止调整之前将 VEO 的值限制为大于0x40 (200mV)。我找到 Reg_0x6a、但它可以设置的最大 VEO 值为15 * 4 * 3.125mV=187.5mV、这不符合我的要求。是否有任何其他方法将 VEO 的值限制为大于0x40 (200mV)或0x50 (250mV)?

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    寄存器0x6A 控制 VEO 锁定阈值是正确的、187.5mV 是可以设置的最大值。

    我对此有几个想法:

    • 是否可以在 CTLE 0x00/0x04处共享与 VEO 值关联的 HEO 值?  我想知道不同的自适应算法是否可以帮助解决这个问题。
    • 这似乎是一个低插入损耗通道。  客户是否会始终使用低插入损耗通道?  如果是、则可设置 CTLE = 0。
    • 客户可以尝试将 EOM 计时器从5增加到7-10左右。  这将有助于降低概率抖动、这些抖动可能导致适应性欠佳。
    • 我们有一个经过优化的 CTLE 表、可能会在该应用中提供帮助。  我将通过电子邮件与您分享。

    谢谢、
    Drew