This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:我没有观察到 OUT1和 OUT2因充电器类型(1A 或3A)而异。 无论使用的是1A 还是3A USB 充电器、两个输出都保持高电平。

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320, TUSB320HI, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491410/tusb320hi-i-did-not-observe-out1-and-out2-varying-based-on-the-type-of-charger-1a-or-3a-both-outputs-remain-high-regardless-of-whether-i-use-a-1a-or-3a-usb-charger

器件型号:TUSB320HI
主题中讨论的其他器件:TUSB320、TUSB321、 TUSB320LAI

工具/软件:

你(们)好  

首先、我可以 根据充电器类型正确检测 CC1 CC2电压、但在 UFP 模式或 DRP 模式下、OUT 1和 OUT2都没有响应。  我的原理图如下所示。 我们的想法是 、仅选择5V3A 充电器、并像 IN2一样接通电源。

请建议我如何根据充电器类型从 OUT1和 OUT2获得正确的逻辑输出。

如果我连接5V3A 充电器、并且对于5V2A 充电器、我可以检测到 CC1 =1.5V。 但我使用的是5V3A 充电器或5V2A 充电器、OUT1和 OUT2始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC 总线上的读取电压似乎对于充电器的额定值是正确的:

    您是否尝试过将 TUSB320换成其他器件?

    此外、您能分享这个原理图的 PDF 吗? 我无法放大提供的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他的答复。  您看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 TUSB320提供3.3V 电压时的总电流消耗是多少。 现在我使用了 LDO TPS7A2033PDBVR、它可以支持300mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法读取网络名称。 您可以发送 PDF 吗?  

    如果可能、尝试为 TSUB320提供500mA 电源。 在 TUSB320的 EVM 实现中、我们使用5V 电源。 请参阅 TUSB 320 EVM 用户指南中的实现: ti.com/.../sllu235a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3000Series_5F00_JDI_5F00_REV3_5F00_power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图。 我在原理图中没有看到任何问题。

    您是否能够在 I2C 模式下连接到 OUT1和 OUT2以查看是否进行了连接? 当 OUT1和 OUT2都为高电平时、意味着没有发生连接。

    您能否确认电路板上的芯片是 TUSB320HI? 如果情况并非如此、则需要将 EN_N 引脚拉至低电平。

    如果可能、使用确认的 TUSB320HI 更换电路板上的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于不活动、我正在关闭 thsi 线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟的回复表示歉意。 我确认芯片是 TUSB320HI、但我没有将其连接到 MCU 以在 I2C 模式下进行测试。 我订购了 EVM 板、以便对不同的设置进行实验并确定正确的输出。 我只想确认一下、UFP 和 DRP 模式是否都可以根据充电器的额定电流从 OUT1和 OUT2提供输出? 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    在 UFP 模式下、TUSB320将看到 CC 引脚被上拉以确定连接、并且 CC 引脚稳定的电压将决定电流模式。 这将在 I2C 寄存器以及 OUT1和 OUT2引脚中广播。

    在 DRP 中、CC 引脚将从高电平振荡到低电平。 当 DFP (充电器)连接到这些线路时、TUSB320将等待、直到 CC 引脚处于低电平以确定已建立连接、然后按照与 UFP 模式相同的步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5700.TUSB320.pdf

    我仍然没有获得 OUT1和 OUT2上的预期逻辑电平。 请参阅随附的 PDF、其中显示了如何使用 TUSB320LARWB 进行设置。 我使用5V 3A 充电器、根据数据表、OUT1和 OUT2在连接到提供5V 3A 电流的主机时都应处于低电平。 但是、在本例中、无论充电器类型如何、两个输出都保持高电平。 90欧姆电阻器完全用作负载来消耗一些电流。 我在此设置中配置了 UFP。 请建议如何获得正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设置不正确。 请使用 microUSB 或5V 桶形连接器为电路板供电。 然后在插入充电器时探测 OUT1和 OUT2。  

    请移除90欧姆负载、我不确定为什么要拉电流。  

    现在、设置是使用 USBC 端口为电路板供电。 在这种情况下、将不会使用 TUSB320的 USB-C 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你的建议。 但仍然没有获得输出。 电压如之前的 pdf 中所示   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 microUSB 或5V 桶形连接器为电路板供电。

    从我在这里看到、电路板仍由 usb-c 电缆供电。  

    设置应该更像此示例。 在这种情况下、TUSB320配置为用作 DRP、并用作 DFP 而不是 UFP、但连接应相同。 而是关掉您将插入 USB-C 充电器的 USB 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    正如您建议的、我将其配置为 DRP。 我可以作为 UFP 访问 Thumb 驱动器。 CC1为0.38V。 它处于连接状态。

    根据输出1和 OUT2表、

    OUT2应保持低电平、LED D2应亮起。 但是、OUT1和 OUT2当前都为高电平、LED2熄灭。  我将 OUT1和 OUT2都设置为 ON、并移除 R12、以便在 GPIO 模式下将 ADDR 引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用有两个选项。 In 备选案文1. 、USB-C 端口作为设备运行、由7V 充电器供电。 In 备选案文2. 、USB-C 端口连接到 USB-C 充电器、并用作 DFP (下行端口)为系统供电。 仅在本例中 5V 3A 是允许的、具体取决于 Output1 输出2

    目前、 Output1 输出2 不过、保持不变 CC1 CC2 会因连接的充电器而异。 这是我想澄清的问题。
    请参阅随附的原理图和方框图、以便更清楚地了解我要解释的内容。  e2e.ti.com/.../power-tree.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我想我现在对这个系统的理解更好了一点。  

    在 EVM 上、OUT1和 OUT2具有上拉电阻。 尝试取消填充突出显示的电阻器上拉电阻器、并确保 DIP 开关连接到 LED:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    我遵循你的建议,但它仍然不起作用—output1和 output2都保持高。 您可以在评估板上试用一下吗? GPIO 模式是否需要正确的上电过程或任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我实验室中的 EVM 已针对定制应用进行了大量修改。 我已经订购了另一个供使用,我将有工作台结果明天早上。 没有特定的上电时序要求。 在 I2C 模式下调试可能更容易。 您是否能够使用 I2C 控制器与器件交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有可与该芯片配合使用的 I2C 控制器。 我正在等待您的结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我曾尝试将器件设置为 DRP、并在 UFP 模式下通过 Type-C 充电器使用该端口、我观察到了您看到的相同行为。 在插接充电器之前和之后进一步检查 CC 波形后、似乎这损坏了器件。 我正在更换主板上的设备、以便今天收集更多数据。  

    在 UFP 模式下进行测试后、您是否能够在 DFP 模式下正确使用该器件? 我使用的 Type-C 充电器无法实现这一点。 是否有您正在使用的充电器的型号、以便我可以将同一器件用于测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以在 DFP 模式下成功运行、这意味着我可以使用您建议的设置读取和写入拇指驱动器。 但是、ID 引脚间歇性地变为高电平和低电平、而 OUT1和 OUT2始终保持高电平。" 我使用了三星手机充电器和电缆按照附图.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找到了一个合适的3A 手机充电器作为比较. 我开始使用 I2C 模式进行测试、以确认此应用是否可以正常工作。

    这些都是我的结果

    I2C 模式寄存器读取:

    启动、未连接电缆:(0x08 = 0x00、0x09 = 0x20)未连接电缆、默认电缆方向

    已连接充电器:(0x08 = 0x30、0x09 = 0x90)处于 UFP 模式的电缆、广播的电流读数为3A、电缆方向保持默认状态

    以翻转方向连接充电器:(0x08 = 0x30、0x09 = 0xB0) 连接 UFP 模式下的电缆、广播的电流读数为3A、电缆方向翻转

    根据这些结果、TUSB 能够在 I2C 模式下用于您的应用、我们能够看到检测到的电流模式。  

    现在我将在 GPIO 模式下进行测试。 我需要拆焊一些电阻器。 我将很快发送更新、其中包含所做的修改和结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享测试结果。 我很高兴它能够在 I2C 模式下工作。 等待 GPIO 的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也能够让 EVM 在 GPIO 模式下工作。  

    必须移除 R11、R13、R176和 R10。 然后将开关1.1、1.2、AD 1.3设置到 ON 位置。

    在未插入充电器的情况下、EVM 应如下所示:

    插入充电器后、应如下所示:

    看到 OUT1和 OUT2 LED 亮起表示 OUT1和 OUT2处于低电平、表明连接为5V 3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我得到的结果是一样的。 非常感谢您解决该问题。 还有一个问题:我们是否确实需要高电流降压转换器来支持3.3V 上拉设置? TPS62082DSGT 支持高达1.2A 的电流、实际上我们是否需要具有如此高电流能力的降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不相信。 不应通过任何连接到降压转换器的输出来拉取这么大的电流。 可能有必要测量来自 VDD_3P3V 网络的电流消耗以确保做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 现在都解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R11和 R13意味着点亮 LED、对吗? 对于没有 LED 的标准应用、我是否应该使用3.3V 的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R11和 R13的用途是在 I2C 模式下为 SDA 和 SCL 引脚进行上拉。 不需要在引脚上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    评估板工作正常。 但是、在具有相同设置和电路的 PCB 上、 OUT1 OUT2 保持低电平、与上拉电阻无关 CC1 CC2 、根据充电器类型的不同而有所不同。 所有设置均相同、但我的器件型号是 TUSB320HIRWBR。 我使用100k 电阻器上拉。 我不确定为什么输出没有变化、

    e2e.ti.com/.../8688.power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 CC 线路未被上拉至5V?

    此外、我认为端口引脚应在这里悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确定 CC1和 CC2没有上拉至5V。 这些引脚上的电压电平取决于所连接的充电器类型。 当我使用5V 3A 充电器时、测量值为1.6V、而连接到笔记本电脑 USB 端口时、读数为0.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否能够使用 EVM 上的 TUSB320LAI 组装电路板并下拉 EN 引脚? 此外、是否可以使用 TUSB321? TUSB321专为 GPIO 运行而设计、TUSB320专为 I2C 运行而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB321的引脚对引脚不兼容、因此无法轻松更换。 但是、在下一个版本中、我使用的器件型号 TUSB320LAI 与 EVM 中的器件型号相同。 当 PCB 准备就绪时、我将在此处持续更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。