This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:当设置为 DRP 时、无法检测到器件连接。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504780/tusb320lai-when-set-to-drp-the-device-connection-cannot-be-detected

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320中讨论的其他器件

工具/软件:

当我将端口输入"H"并将其设置为 DFP 时、便检测到器件连接。

当我使端口保持打开状态并将其设置为 DRP 时、则在打开电源后立即检测到器件。
但是、如果我在通电时连接设备、则无法检测到它。
CC1/CC2继续输出 H 约184ms、并继续输出 L 约334ms。

原因可能是什么?
I2C 端子开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在插入该器件之前和之后共享 CC 波形?

    此外、您是否捕获了器件的完整配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。
    我将在连接器件之前和之后共享波形。
    连接后、CC2的方波已从3.3V 变为0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形表示器件损坏。 您可以尝试更换器件吗? DRP 的波形应如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在断电的情况下连接器件、然后将其打开时、波形与您向我展示的波形类似、可以检测到器件。
    问题是、在通电的情况下连接设备时、我显示的波形会出现、并且无法识别连接。
    这是否意味着 TUSB320LAI 可能被损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我上拉 PROT 并将其设置为 DFP 时、即使在打开电源后也能够检测到器件。
    当我将 PROT 设置为开路并返回到 DRP 时、仍然无法检测到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否将 EVM 用于此应用?

    如果您不能分享原理图? 您能也分享 DFP 波形吗? 尝试更换使用的设备、查看问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我不使用 EVM。
    我将分享电路图和设置 DFP 时的波形。

    我正在使用 TPS25221DBVR 控制 VBUS、但未正确控制 EN。
    则无论器件连接如何、都会将其设置为 H。
    当我在 DFP 设置下连接了器件时、ID 更改为 L、但它是否会影响 DRP 中的 ID 输出?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也意味着会损坏器件。  

    尝试更换电路板上的 TUSB320、然后查看具体影响。 或许也有必要在 EVM 上测试您的应用、以确保它不是 PCB 实施问题。

    根据我所看到的、原理图看起来没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。