This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:功能确认

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502909/tusb1002a-function-confirmation

器件型号:TUSB1002A

工具/软件:

尊敬的团队:

TUSB1002A 的数据表显示、 Lac 电容器的最小长度为0.25英寸。 如果布局空间有限且电容器和转接驱动器之间的距离小于0.25英寸(不符合规格要求)、那么是否会产生任何影响?  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadong:

    满足该要求是为了避免转接驱动器引脚上的多个阻抗不连续。 这会对信号质量产生负面影响、但如果有必要、则可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。