This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:TCA39416DTWR 延迟时间问题

Guru**** 2939090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512581/tca39416-tca39416dtwr-delay-time-issue

部件号:TCA39416

工具/软件:

TI 团队大家好、

客户在 I3C 总线上使用 TCA39416DTWR 电平转换器、如下图所示。

在测量 TCA39416DTWR 的输入侧和输出侧的 SCL/SDA 信号后、我们观察到显著的延迟。

输入端(BMC 侧)的 SCL/SDA 信号延迟时间15.4ns

输出端的 SCL/SDA 信号(SOC 侧)延迟时间6ns

根据数据表、通道间偏斜应小于3ns、但我们的测量显示更长的延迟超过了此规格。

您能帮助我们查看这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我认为应以这种方式测量通道间偏斜:  

    对于下降情况、A1和 A2上都提供了输入信号。 B1和 B2上的输出应彼此相差3ns 以内。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不用客气。 如果此时没有其他问题、我将关闭主题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们测试了 CLK 信号的 tPLH 和 tPHL

    CLK
    tPLH:5.786 NS (3~10 NS 通过)
    tPHL:11.48 NS  (2~9 NS 故障)

    您能帮助我们再次回顾一下吗? 我们的电流测量结果显示 tPHL 出现故障。

    你有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    传播延迟的测量范围为从低电平到高电平或从高电压到低电压转换到输入电压的50%。  

    请参阅数据表中的时序波形。  

    测量结果似乎正确。

    您能否确认是否遵循了数据表中的以下测试计划?  

    此处负载电容和电阻很重要、因为这是传播延迟规格。 如果测试设置具有更大的容性负载(以及示波器探头的电容负载)、则传播延迟可能会偏斜。  

    此致、

    Tyler