This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:UAV 的光纤通信

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511530/onet1151l-optical-fiber-communication-for-uavs

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他部件:ONET1130EC

工具/软件:

您好、

我已经开始研究用于 UAV 视频和数据传输和接收的光纤通信。

我们正在研究具有1310nm 和1550nm 波长 WDM 的 Bosa 型连接器,传输和接收工作是在一根光纤电缆上完成的。

请建议如何继续、并且 TI 是否已提供可直接用于构建该环境的模块或 IC 支持。

谢谢

Anmol Jaiswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosa 主要用于双向传输的单光纤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:

    我正在研究我们的选项、我们会尽快回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、德鲁·米勒

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:

    我对博萨的理解是,从电气角度来看,它应该类似于使用单独的 TOSA 和 ROSA。  我发现这篇文章很有用。

    https://www.glsunmall.com/fiber-optic-articles/introduction-of-bosa-packaging.html

    我建议查看 ONET1130EC。  此器件处理 TX 和 RX。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用单独的 Tosa 和 Rosa 并不能解决我的问题、因为根据我的理解、我必须为 TX 和 Rx 使用两根单独的光纤电缆。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:

    我认为有一个误解。  查看我之前分享的链接中的 Bosa 图、似乎电气元件和 Tosa 和 ROSA 是相同的。   分别是激光二极管和光电探测器。  Bosa 子组件负责将 RX 和 TX 集成到光域上的单根光纤中、但在电气域中、有单独的 RX/TX。  我建议将 ONET1130EC 用于电气接口。

    谢谢、

    Drew