This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826A 与 DP83826

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI, DP83826I, TPD4E05U06, DP83826AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512580/dp83826i-dp83826a-vs-dp83826

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826AITPD4E05U06DP83826AEVM

工具/软件:

尊敬的团队:

DP83826I 与新款 DP83826AI 有何区别

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    DP83826AI 的 EMC 性能优于 DP83826I。

    • DP83826A 的 ESD 性能额定电压为8kV、符合 A 类要求。
      • DP83826I 支持8kV ESD 测试、但不符合 A 类标准  
    • DP83826A 在 RX_CLK 上添加了一个附加 strap、以便更好地配置器件以防止链路中断。
      • 这为会导致 PHY 断开链路的 FLD 机制提供了更多选项。  

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您发送编修。

    • 如果我不正确理解、请纠正我的问题。 DP83826A 和 DP83826I 器件本身支持5kV ESD。 借助外部保护功能 (如 TPD4E05U06)、这两个器件都支持8kV ESD。 DP83826A 的优势是8kV ESD 属于 A 类。对吗?
    • DP8326的新设计布局。 我通过引脚31在增强模式下使用 CLKOUT 器件。 是否可以进行其他更改(例如添加自举电阻器)、将 DP8326A 替换为 DP8326A?

    感谢您的回答

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

     1.正确。 包含 ESD 二极管和磁性元件的 DP83826/A EVM 验证了8kV 值。

    2.是的,您可以将 DP83826A 作为直接替代产品。 您可以选择 PD 为 RX_CLK 配置(尽管这不是必需的)添加 PU/CLK。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shane、

    谢谢你。 只需回答最后一个问题。  是否曾在不使用额外保护二极管的情况下针对 DP83826进行了 IEC 61000-4-5 (浪涌抗扰度)测试(这意味着仅限磁性元件+ DP83826)?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    DP83826A EVM 的测试结果显示在 DP83826AEVM 用户指南中:

    这些测试均使用 EVM 上的 ESD 二极管和磁性元件执行。 请注意、在"A 类"测试通过时、数据在测试期间通过 PHY 传输。 这意味着 ESD 二极管实际上并不会触发、因为数据仍可以通过。 在这些测试中、无论是否使用 ESD 二极管、都会得到相同的结果。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    谢谢你。

    1月