This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:该器件的通道规格请求

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511128/dp83tc817s-q1-request-for-channel-specs-for-this-part

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具/软件:

敬请希望获得 DP83TC817SRHARQ1特性中有关回波损耗(S11)和插入损耗(S21)限制的通道规格方面的帮助 、数据表中未提及这一点。

由于我们目前正在研究一个涉及在 PCB 设计中实施该器件的项目、因此我们必须遵守包括回波损耗(S11)和插入损耗(S21)限制在内的建议规格 、以确保实现最佳性能和信号完整性。 但是、我们无法在为 器件  DP83TC817SRHARQ1提供的文档中找到有关回波损耗和插入损耗限制的具体信息
视频系列。

我们请您向我们提供回波损耗和插入损耗的限制。

我们期待您的及时答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    请遵循以下文档中概述的以太网 PHY 布局指南: https://www.ti.com/lit/pdf/snla387

    当布局完成后、我们很乐意查看。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    实际上、我要求提供以太网 PHY 的通道规格、因为我需要回波损耗和插入损耗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    PHY 符合 IEEE802.3bw 规范中设置的通道规格。

    MDI IL:

    10MHz - 2dB

    33MHz - 4.9dB

    66MHz - 7.2dB

    MDI RL:

    在高达 MHz 时为18dB

    15dB 20MHz、高达66MHz

    此致、

    Undrea.