This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221ARSER

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512751/ts3usb221a-ts3usb221arser

器件型号:TS3USB221A

工具/软件:

尊敬的先生

我们最近遇到过 TS3USB221ARSER 的尺寸与过去几批不同。 是否有任何与 PCN 相关的 数据表或新更新的数据表、或者调查结果是正常的?  

请参阅下面的  TS3USB221ARSER   (DC2505)

测量结果:0.47毫米
数据表规格: 0.5 ~ 0.6 mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    您能给我展示这个器件的顶部标识、以便我进行查看吗?

    没有会影响封装尺寸的 PCN 更改。

    器件是否也已损坏或损坏?(器件映像底部中间有一个棕色标记)

    请让我知道此致、

    Kameron