This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041PAPEVM:基于 Microsoft Windows 的 EEPROM 实用程序请求

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512667/tusb4041i-tusb4041papevm-microsoft-windows-based-eeprom-utility-request

器件型号:TUSB4041I

工具/软件:

在完成  SLLU227启动指南时、我遇到了一个  TUSB4041基于 Microsoft Windows 的 EEPROM 实用程序  即"可应要求提供"。 我看到有多个帖子要求这样做、如果有其他途径可以获得此工具、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

      TUSB4041可以在没有 EEPROM 的情况下在默认设置下工作。 如果你仍然需要,请接受我的友谊请求,我将通过私人消息发送.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这听起来很棒、该工具将对我的工作有帮助。 我似乎没有收到朋友的请求,所以我给了你一个。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。 谢谢!