This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:引脚说明中有疑问

Guru**** 2611565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512874/tpd12s016-doubt-in-pin-description

器件型号:TPD12S016

工具/软件:

在图中、我标记了两个红色框。 一个是 IC、另一个是引脚说明。 我在这里注意到、在 IC 中、CLK+和 CLK-分别标记为引脚编号15和16。 但在"引脚说明"表中、引脚编号不是按顺序排列的。 您能否确认这些引脚的引脚编号(CLK+和 CLK-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    左图显示了 RKT 封装、CLK-引脚是引脚14、CLK+引脚是引脚15

    PW 封装如右图所示、CLK-引脚为引脚15、CLK+引脚为引脚16

    此致、

    Chuck