This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:Vsup 响应器中 Vsup 的电流消耗

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513036/tlin1029a-q1-current-consumption-of-vsup-in-responder

器件型号:TLIN1029A-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否知道响应者模式下 Vsup 上电流消耗的最大值? 我认为它用于比较器电源和内部45k Ω 上拉电阻器等

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    数据表规定了最高30uA 的 ISUP 待机隐性状态(响应者模式)、谢谢。  

    此致、

    Michael。