This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1

Guru**** 2610585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511743/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具/软件:

您好专家、

我读取的0x456h 寄存器值错误、我是否知道原因? 720R VDDIO 为3.3V、我施加的 J10电源为2.1V。 我可以更改为3.3V 吗? 请检查是否有任何问题。

设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    0x0227不是我期望从该寄存器进行的回读。 一些注意事项和问题:

    • 测试 DP83TG720在哪个板上?
    • 您使用的是哪种 MSP430 LaunchPad 型号? 我很难从图片中识别它。
    • 您能否告诉我们 DP83TG720寄存器0x0002和0x0003的值是多少?
    • 您是否对器件中的任何寄存器进行了编程?

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答我的问题吗? 问题是、由于720R 的 VDDIO 为3.3V、因此可以将 J10功率更改为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以在现场为 Continential 提供支持吗? 这里遇到的沟通这个词太糟糕了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查结果0x2和0x3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    抱歉、您认为沟通不令人满意、但 我们需要更多信息来了解情况、并提供有用的分析和指导。

    问题是我可以将 J10电源更改为3.3V、因为720R 的 VDDIO 为3.3V。

    我要求先确认电路板型号、然后才能对接头 J10进行评论、因为图片很模糊、不同的 MSP430型号或电路板可能具有不同的接头配置方案。 如果它是通用 MSP‑EXP430F5529LP、《用户指南》要求 MSP430电源轨通常为3.3V、这就是电源轨被命名为3V3的原因。 根据我的经验、我一直使用 USB 5V 电源输入-> 3.3V 板载 LDO 为 MSP430供电、而不是使用外部电源、这是我的正常建议。 对于该特定电路板型号、我会将其与2.1V 外部电源混淆、因为我所用的电源甚至不是常用的电源或 I/O 电压电平。

    尽管 MSP430模型可以在1.8V 到3.6V 之间运行、但由于微控制器的 I/O 电压通常与电源电压相同、最好确保微控制器 I/O 与合作伙伴器件 I/O 处于兼容的电压 否则接口可能有数据和逻辑问题。

    您好、请检查结果0x2和0x3

    0x2和0x3是具有已知值的只读器件和修订版 ID 寄存器。 回读与数据表寄存器映射中指定的值相比不正确、也不稳定。 这意味着需要调试的通信接口存在问题、并且 原始帖子中0x456h 寄存器的初始回读不一定是真实的寄存器值。

    今天上午我收到了现场的更新、表明问题已解决、因此我假设您的团队能够找到并解决昨天寄存器读回不正确的根本原因。 如果仍有任何要调试的问题、您可以继续在此线程上进行调试。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 J10供电3.3V 电压、所有数据寄存器现在都显示正确。