This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:最大偏斜

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74LVC125A, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512015/txu0104-maximum-skew

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ATXV0106

工具/软件:

您好:

我想 将 TXU0104用作缓冲器(两侧电压为3.3V)。 我需要在所有输出之间尽量减小偏斜、但数据表并未提及这种情况。 我想这是最好的情况(3.0-3.6V 至4.5-5.5V =最大偏斜3ns)吗? 我可以获得这方面的信息吗?

谢谢!

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凭借最快的逻辑系列、您可获得最小的偏斜;在3.3V 时、这是 LVC、例如 SN74LVC125A。

    但 TXV0106/8有偏差规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    除了 Clemens 的回答之外、此常见问题解答还应该帮助解决这个问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!