This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC818S-Q1:LED 电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC818S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511184/dp83tc818s-q1-led-current

器件型号:DP83TC818S-Q1

工具/软件:

  DP83TC818S-Q1 LED 引脚支持的电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hammad、

    所有引脚减去 XI 和 WAKE 的最大输入高电流为10uA、 最小值为-10uA。

    LED 引脚输入电压的最大规格为 VDDIO + 0.3。

    此外、如果您参考的是 LED 引脚的驱动量、 我们建议使用某些自举电阻器值、您将能够计算我们建议使用的电流消耗(在 mA 范围内)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    从 LED 引脚可以汲取的最大电流(以 mA 为单位)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hammad、

    遗憾的是、我们尚未验证该值。 我们估计它处于低 mA 范围内。

    此致、

    Nick