This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2044:通过此转接驱动器连接 USBSS (10Gbps)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2044, TUSB1044, TMUXHS4446, TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512456/tdp2044-usbss-10gbps-interface-over-this-redriver

器件型号:TDP2044
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1044TMUXHS4446TMUXHS4612

工具/软件:

我们在 SoC 内部对 DP 和 USB SS 进行多路复用。 我看到数据表显示这是一款 DP2.1转接驱动器。 如果通过此 IC 传输的 USB SS 信号@10Gbps、此转接驱动器是否可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP2044 是单向的、因此不应该通过 USB SS 信号。  您计划在系统中使用哪种 DisplayPort 数据速率?  

    如果您可以接受10Gbps DisplayPort 信号、请考虑使用 TUSB1044。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB1044看起来不错。 但这不提供翻转选项。  TMUXHS4446 DP 引脚是否是双向的。 由于其引脚被称为 I/O、我可以向 DP 引脚提供 USBSS 信号吗?

    您是否有 支持 UHBR20的与 TMUXHS4446类似的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TUSB1044确实支持翻转和正常方向的通道布线。  

    看看 TMUXHS4612。 该多路复用器将支持 UHBR20、但检查其是否适合您的应用。

    如需更深入的支持、我建议提交另一个包含相关器件名称的 E2E。 我可以帮助回答有关 TDP2044的问题、但 TI 的其他团队涵盖了其他器件。

    此致、

    Shane