This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:软件演示代码?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511421/tl16c754c-software-demo-code

器件型号:TL16C754C

工具/软件:

尊敬的专家:

TI 是否提供了软件演示代码来更好、更快速地应用该器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    不幸的是、不是。 我们希望客户为其应用程序生成自己的软件。  

    如果他们在该过程中需要一些帮助、我可以从模拟角度或从写入寄存器的角度提供帮助。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    谢谢。 我们是否有符合客户预期数据表要求的应用指导文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    否、我们只提供客户的数据表。 没有有关这些器件的其他文档。

    - Bobby