This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2752:UART FIFO 备用和未使用的引脚。

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512216/ns16c2752-uart-fifo-alternate-and-unused-pins

部件号:NS16C2752

工具/软件:

尊敬的团队:

我们设计了一种将 UART FIFO 器件用作 NS16C2752TVA/NOPB 的应用、它现在已停产、并寻找具有相同功能的替代产品。

我们得到的同一器件型号采用不同封装、器件型号为 NS16C2752TVS/NOPB、其外形尺寸为 TQFP-48。

请请求您建议 此器件是可使用的替代器件。

和 观察了这两个引脚 分别向 RXRDY1和 RXRDY2发送引脚31和8。

这些引脚是新封装中的额外引脚、不用于硬件功能  

您是否可以建议这些引脚可以保持悬空或直接连接到 VCC 和 GND、或者  在需要时需要的上拉和下拉的值是多少?

总结: 通过设置位将软件寄存器设置为 RXRDY、介绍了此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    两个器件应该是同一个芯片、因此这应该是更好的选择、因为可以使用相同的软件来更改此封装。

    [引述 userid="646165" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512216/ns16c2752-uart-fifo-alternate-and-unused-pins

    和 观察了这两个引脚 分别向 RXRDY1和 RXRDY2发送引脚31和8。

    这些引脚是新封装中的额外引脚、不用于硬件功能  

    您是否可以建议这些引脚可以保持悬空或直接连接到 VCC 和 GND、或者  在需要时需要的上拉和下拉的值是多少?

    [/报价]

    可以将此引脚悬空。 引脚本身是输出引脚、如果未使用、则无需偏置。

    - Bobby