This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV26:替代 TSB12LV23和 TSB41AB3

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB41AB3, TSB12LV26, TSB12LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512998/tsb12lv26-replacement-for-tsb12lv23-and-tsb41ab3

部件号:TSB12LV26
主题中讨论的其他部分:TSB41AB3、、 TSB41AB3-LV32、EP 12LV32

工具/软件:

大家好:

 TSB12LV26是否是 TSB12LV23的直接替代产品? 此外、TSB41AB3还有其他选择吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre:

      TSB41AB3 的替代产品是 TSB41AB3-TSB41AB3 EP。

      您是指 TSB12LV23还是 TSB12LV32?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢你。 根据我的理解、所有 TSB41AB3都是相同的、最后一个字母仅适用于不同的包装选项? 因此、没有新的 TSB41AB3替代产品?

    据我所知、这些芯片很难找到。 我只看到中国的选项、它们显然是假的、封装上缺少 TI 标识。 有时 Digikey 有一个或两个库存,但销售价格为15欧元每件,另外25欧元运输。 这是一种相当大的情况、因为这些芯片经常因为最近的 VG 事件而死亡。

    TSB12LV23正确。 它经常与 TSB41AB3结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre:

      这些  是  旧设备,我需要检查其他经验丰富的工程师谁是在这个星期到星期五。 请稍候。

    好极了

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢任何帮助。 谢谢 Brian。 我期待着您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会让你知道。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre:

        TSB12LV26是 TSB12LV23的直接替代产品。

      同时确认  没有新的 TSB41AB3替代产品。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian。 这正是我需要的信息。 我仍然有几个 TSB12LV26库存、什么可以解决我对未来维修的担忧。