This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1239:LMH1239`

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1239, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515095/lmh1239-lmh1239

器件型号:LMH1239
主题 LMH1219中讨论的其他器件

工具/软件:

使用 LMH1239时、是否有办法解决此问题?

•TI 建议在更改输入数据速率后切换 ENABLE 引脚(可在编程指南中找到)

我们将在2个输入之间切换、并使用各种数据速率。 其他设计使用可自动工作的 LMH1219。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们建议根据使用我们的 Phabrix 发生器进行的测试来切换使能引脚。 有时、 当从 12G 和 HD 切换时、CDR 会错误锁定。

    根据发电机的开关时间、这不是问题。 您还可以调整 CDR 锁定时间、请参阅 编程指南中的3.14 CDR 锁定定时控制。 将其调整到最大值将确保生成器有足够的时间切换数据、并且 CDR 不会错误锁定。

    此致、

    Nick