This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:PD &PD2.0&USB 3.2第1代集线器

Guru**** 2647685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515064/tusb8042a-pd-pd2-0-usb-3-2-gen-1-hub

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

尊敬的团队:

我想检查 TUSB8042A 是否可用于 PD、PD2.0和 USB 3.2第1代集线器?

我认为 USB3.2 = PD3.2、还是一样的? 正确吗?

此致、
Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

      TUSB8042A 可与任何 PD 控制器配合使用、但 TUSB8042A 本身 不包括 PD 控制器。

    好极了

    Brian