This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:缓冲器位置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515008/ds90lv804-buffer-location

器件型号:DS90LV804
主题 DS25BR110中讨论的其他部件

工具/软件:

您好:

我想确认一下、我可以在之后的电缆或背板上实现 DS90LV804 LVDS 缓冲器。
根据数据表示例、您可以在电缆或背板前面实现器件。
那么,你能否确认我是否可以应用上述用例?  


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的、但为什么您希望在接收器附近使用缓冲器? 仅仅添加一个普通缓冲器来驱动非常短的布线/电缆是没有道理的、但可以使用像 DS25BR110这样具有接收均衡功能的缓冲器来提高信号质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    为什么要在接收器附近使用缓冲器呢?

    ->我们需要通过2板发送 LVDS 信号。 在驱动器侧实现了预加重。

    因此、我认为应该在接收器侧实现某种"缓冲器"功能、以防万一。

    我的目标带宽是400Mbps、但您认为最好使用 ds25br110吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90LV804和任何其他正常接收器之间没有差异。

    DS25BR110针对更高的频率进行了优化。 我不知道系统的确切模拟特性或 SD25BR110会如何影响信号;您可能需要自行测量。