This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1:显示接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH984-Q1, DS90UH983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513762/ds90uh983-q1-display-interface

器件型号:DS90UH983-Q1
主题中讨论的其他部分:DS90UH984-Q1

工具/软件:

我们尝试 将 LVDS (D0 +/-到 D3 +/-)数据发送到 串行器 、并将(ds90uh984-Q1)具有 信息娱乐系统和仪表组的2个显示器的数据反序列化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raviteja:

    欢迎来到 E2E 论坛!

    您是否有一个方框图来更清楚地说明这里需要什么解决方案? 您是否了解信息娱乐系统与仪表组显示屏的视频分辨率?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试进行概念验证、将 LVDS 数据(4对)从 SOC 发送到 分辨率为4K 的显示器(信息娱乐系统和仪表组)。 LVDS 数据 通过串行器(ds90uh983-Q1)和解串器(ds90uh984-Q1)发送到显示器。 我的好奇是,两个显示器是同时工作或任何人.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raviteja:

    DS90UH983-Q1只能接受 DisplayPort 输入、不能接受 LVDS。 如果 DS90UH983-Q1在 SST 模式下接收一个超帧或通过 MST 接收两个视频流、则可将 DS90UH984-Q1配置为在其 eDP 端口上输出独立视频。

    984上的两个 eDP 端口必须以相同的链路速率运行。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     感谢您提供宝贵的技术信息、请分享串行器器件(DS90UH983-Q1)和解串器器件(DS90UH983-Q1)的数据表和参考原理图。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raviteja:

    如需了解有关这些器件的更多信息、请联系当地的 TI 代表或现场工程师、因为未公开提供更多文档。

    此致、

    插孔