This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:TS3USB221A-Q1信号电压电平

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514712/ts3usb221a-q1-ts3usb221a-q1-signal-voltage-level

器件型号:TS3USB221A-Q1

工具/软件:

早上好!  TS3USB221AQRSERQ1 VCC = 3.3V 时、它能否适应1.8V 电平信号?  我是否需要添加电平转换芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    TS3USB221AQRSERQ1 可以在 VCC = 3.3V 时传递1.8V 信号。 无需电平转换器。

    谢谢、

    NIR