This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:VOH 的能力值

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514700/tcan1044a-q1-the-ability-value-of-voh

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

您好、

我们发现、在开发模型中、MCU 侧的输入阈值为0.8VCC。
TCAN1044AVDDFRQ1输出电压(VOH)也是0.8 VIO。
当 MCU 侧和 CAN 收发器侧振荡至最差值时、两者都变为0.8VCC
由于规格的原因、可能无法进行通信。
目前,不能沟通没有任何问题,我们认为,在能力方面没有问题。
我想确认我的能力没有问题、因此请告诉我 VOH 的能力价值

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    无需担心最低0.8 Vcc、谢谢。

    此致、

    Michael。