This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:展频 SSC MIPI DSI 时钟

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505623/sn65dsi83-spread-spectrum-ssc-mipi-dsi-clock

器件型号:SN65DSI83

工具/软件:

您好的团队、

在我的设计中、处理器的 MIPI DSI 信号连接到 SN65DSI83桥。  

使用以下参数配置 MIPI DSI 时钟:

  • 频率:156MHz
  • 展频:+/-2%

DSI 时钟频率因152.88MHz 和159.12MHz 而异。

我不知道应使用哪个值来配置 CHA_DSI_CLK_RANGE 寄存器(0x12):

0x1F: 155MHz ≤DSI 时钟频率< 160MHz

0x20:  160MHz ≤DSI 时钟频率< 165MHz

应使用哪个值来配置 CHA_DSI_CLK_RANGE 寄存器(0x12)?

此致

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Synlvain:

    1.注意 152.88MHz 和159.12MHz 偏差为6.24 MHz、实际为4%。 该器件支持的 SSC 最大频率偏差为2%、即+/-1%。

    您还应检查 它是否具有 中心展频、调制频率是否介于30kHz 至60kHz 之间。


    2. DSI HS 时钟可高达500 MHz。   在本例中、DSI 时钟频率范围寄存器0x12用于将标称主谐波 DSI 时钟频率156 MHz 转换为。
    请使用 DSI 调谐器工具生成初始化脚本 、其中包括所需的寄存器设置、包括寄存器0x12。


    3.我将与团队核实、并向您回复  SSC 是否会对设置0x12寄存器范围产生影响的问题。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我找到了另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057828/sn65dsi83-q1-spread-spectrum-clocking-datasheet-spec ),它解释"2%"意味着"+/-2%",所以 我选择了6.24MHz 的频率偏差(+/-2%的156MHz )。

    您能否确认数据表中最大"2%"展频深度的含义? 它是指中心频率的"+/-1%"还是+/- 2%?

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sylvain ,请给到星期二  ,看看这个与团队,并得到你.  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    1. 请注意、 152.88MHz 和159.12MHz 偏差为6.24 MHz、实际上为4%。 此器件支持的 SSC 最大频率偏差为2%、即+/-1%。[/报价]



    1.请忽略我之前对此的评论(上文)。 是的、支持+/- 2% SSC 偏差、因此 6.24MHz (156MHz 的+/-2%)可与该器件搭配使用。

    2.只要标称频率(本例中为156 MHz)处于0x12设置的时钟范围内、SSC 频率偏差就可以正常存在。  

    请测试它是否有效、并检查它是否有效。 在某些情况下、您可能需要将频率范围设置得更高才能获得最佳性能。 所以请尝试使用155 - 160 MHz、如果有问题、也可以尝试使用160 - 165 MHz。

    我们将将此详细信息添加到下一个数据表修订版本中。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hikram。

    感谢您的答复。

    在某些情况下、屏幕会偏移大量行、但桥接器没有看到错误(寄存器0xE5:0x00)。 即使我禁用了展频、显示也会保持移位。

    我们在禁用展频时从未看到此问题。 =>怀疑扩频…

    您是否发现此桥接器存在此问题? 您是否知道问题的原因或如何确定? (我已经检查了 桥接器的初始化顺序是否满足)

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    换档屏幕问题的频率是多少?  有多少板经过测试、有多少板显示了该问题?

    您是否还可以尝试 寄存器0x12上的160 - 165 MHz 设置、看看此问题是否仍然发生。

    SSC 调制频率是否介于30kHz 至60kHz 之间?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    请在下面找到您问题的答案:

    *许多扩频配置存在问题,但我们始终使用156MHz DSI CLK 和52MHz LVDS 时钟。

    *我们测试了4张卡,所有的卡都有问题。
     误差率约为3-4%。

    *我们尝试过160-165MHz (寄存器0x12中的0x20 ),但问题仍然存在。

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:  

    SSC 调制频率是否介于30kHz 至60kHz 之间?

    2.您提到在禁用 SSC 的情况下不会出现该问题。 问题是仅在启动时才出现、还是在运行时发现问题发生了变化?

    如果是在启动期间、则有助于检查上电和初始化序列"7.4.3初始化序列"


    3.出现问题时、您是否可以尝试"8.1.1视频停止和重新启动序列"并检查它是否清除了问题。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    对不起浪费你的时间:Disappointed

    该问题是由不正确的 MIPI 数据导致的。

    此致。

    Sylvain