This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:更换 SP0506BAATG

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514125/tpd4e001-replacement-sp0506baatg

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TPD6E05U06

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否可以将 P2P 替换为 SP0506BAATG? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们没有、最合适的器件是什么? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    虽然我们没有 P2P 替代产品、但我们最合适的替代产品是 TPD6E05U06。 它类似于  SP0506BAATG、具有6个通道、工作电压为5.5V。  

    此致、

    McKenzie