This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:模式转换控制信号更改了旧版本数据表中的内容

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512728/tcan1043a-q1-modes-transition-control-signal-changed-from-older-version-datasheet

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题:TCAN1043中讨论的其他器件

工具/软件:

TCAN1043A 的数据表更新了睡眠模式转换为正常模式的条件。  

切换 nSTB 或 EN 之间的控制信号不同。

我们的设计只是控制 nSTB。 您能解释一下变革的原因吗? 与早期版本的器件相比、它是否发生了变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    感谢您访问 E2E 上的 TCAN1043A!

    物理器件 nSTB 功能在数据表修订版本之间没有变化。 数据表的最新版本(2023)刚好更准确地反映了如何更改模式(尤其是使用 EN 和 nSTB 退出睡眠模式)。

    如果 TCAN1043A 遇到问题、请随时分享有关您系统的更多详细信息、我们可以努力制定解决方案。

    如果这样回答了您的问题、或者您仍然需要帮助、请告诉我!

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    根据2022年4月修订版 C 数据表、我们的设计 VEK280 (一款 AMD 评估板)只具有由处理器控制的 nSTB。  

    借助最新的数据表、我们的设计无法将器件从睡眠模式传输到正常模式。  有什么建议吗?  

    谢谢、

    Jin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    有一种软件解决方案、这个问题有一种硬件解决方案、因为您的系统只能控制 nSTB。

    该软件解决方案旨在  防止 TCAN1043A 状态机由于睡眠唤醒错误(SWE)计时器而进入睡眠模式、从而防止发生脚注5。 TCAN1043A 应该 不会 处于待机模式超过3分钟以避免 SWE:

    这可以通过每3分钟将器件从待机->正常->待机切换一次来实现、以避免设置 SWE 计时器。 根据您的系统、还可以完全减少待机模式的使用。  

    如果 SWE 计时器从未触发、则只需要 nSTB 即可退出睡眠模式。  

    硬件解决方案是从 TCAN1043切换 A TCAN1043 N 。 此器件的 N 版本专为不需要 SWE 功能的客户而设计、因为它只是将其删除: https://www.ti.com/product/TCAN1043N-Q1

    使用 TCAN1043N 时、当然不会触发 SWE 的风险、只有 nSTB 才需要退出睡眠模式(假设 EN=高电平、VIO > UVIO)。 如果您对这款器件感兴趣、请告知我、我可以通过电子邮件发送一些资源以了解如何迁移。  

    另请注意、您上传的图像未正确显示。 如果您遇到问题、上传包含插入图像的 Excel 或 PowerPoint 文件将始终有效。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢上传选项的说明!  

    有关如何从 A 器件迁移到 N 器件的指导、请向我发送电子邮件。 我们在生产设计中使用了 A 器件、需要对器件和 N 器件之间的任何差异进行审查以进行更换。  我将就 N 个零件的 LT/PRICE 联系您的销售团队。  

    谢谢、

    Jin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我需要再次向我的团队核实是否可以发送材料(只需仔细检查 NDA)、但一旦我得到确认、我就会重新发送。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我刚刚通过电子邮件发送了 PowerPoint。 由于我们现在正在处理电子邮件、因此我正在关闭此主题。  

    如果您有任何数据表或其他收发器相关问题、请随时在 E2E 上发布这些问题。 我们尝试在24小时内得到回复。

    此致、

    Ethan