This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:原理图设计审查

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514537/max3232-schematic-design-review

部件号:MAX3232

工具/软件:

尊敬的专家:

你好。

客户正在使用 ESP32 WROOM 32D MCU 开发定制电路板、并希望将 USB 转 UART RS232协议与 MAX32322CPWR 集成。 随附了以下原理图:

您能否检查一下它看起来是否正确、或者是否有任何需要改进的地方?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN2引脚不得悬空。 否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我还建议在 ROUT1和 DIN1上连接上拉电阻。 这些引脚有助于降低噪声并在上电/断电期间提供默认状态。

    此外、应确保电荷泵电容器(C22-C25)尽可能靠近布局中的收发器放置。  

    此致、

    Ethan