This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:寄存器设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI84, SN65DSI83, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514268/sn65dsi86-register-settings

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在查看 SN65DSI86ZXHR 中的 MIPI 转 LVDS 应用。
查看 SN65DSI86的寄存器设置时、它们认为0x20之后的寄存器是与显示相关的设置。
它们在 CPU 端进行与显示相关的设置、并考虑从 MIPI 信号-> SN65DSI86转换 IC -> LVDS 信号-> LCD 的通信路径。
在这种情况下、0x20之后的寄存器设置也是必要的吗?
如果该寄存器未在0x20之后设置、它是否会转换为默认分辨率并作为 LVDS 信号发送?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    请注意、SN65DSI86将 MIPI DSI 转换为 DisplayPort、而不是 LVDS。 还是 I/O 类型中暗示了 LVDS?

    对于 LVDS 视频接口、客户可以使用 SN65DSI83/ SN65DSI84/  SN65DSI85器件。


    初始化:

    DSI86器件需要根据特定的分辨率显示时序、DSI 配置、DP 配置等进行初始化和编程 它没有"默认分辨率"。

    请使用以下链接中的计算器工具输入特定于您的系统的设置、配置和显示时钟。 然后、它将生成初始化脚本、以便通过 I2C 运行。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382976/faq-sn65dsi8x-programming-tools



    第一步、您可以使用测试图形模式、通过 DSI86在内部生成图形。 这将验证 DP 接口和显示输出、而无需 DSI 视频输入。 确认后、您可以使用支持 MIPI DSI 输入的端到端视频。


    此致、
    Ikram