This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB82AF15-TSB EP:需要典型/最大功率规格来确定功耗

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513959/tsb82af15-ep-need-typical-max-power-specifications-for-power-consumption

部件号:TSB82AF15-TSB82AF15 EP

工具/软件:

TSB82AF15T 在1.5V 和3.3V 功耗下需要典型和最大额定功率。  数据表中未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

      对于82AF15、 将为3.3V 预算30mA、为1.5V 预算280mA。

    好极了

    Brian