This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016出现5V 负载开关和 ESD 工作问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514089/tpd12s016-5v-load-switch-and-esd-works-problem-in-tpd12s016

器件型号:TPD12S016

工具/软件:

你好、西尔斯

如果我们只想在 HDMI 信号布线上使用5V 负载开关功能和 ESD 保护、如果我保持 HPD_B 未连接状态、TPD12S016是否可以正常工作?

(来自 HDMI 连接器的 HPD 引脚、我们将连接到另一个芯片)

请参阅此处的原理图、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    如果您的系统已经解决了所有 I2C 和 HPD 电平转换和保护问题、则所展示的连接不会出现问题。  此设置中的 TPD12S016用于为 HDMI_5V 提供电流限制(开关将始终处于活动状态、因此不会禁用)、但据我所知、这在实现中不是问题。

    此致、

    Chuck