This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:关于 SN65LVDS100输出特性

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514094/sn65lvds100-about-the-sn65lvds100-output-characteristics

器件型号:SN65LVDS100

工具/软件:

你(们)好

我使用 SN65LVDS100进行 CML 至 LVDS 转换。
我想确认 SN65LVDS100的输出特性。
根据8.5电气特性、
VOD |的范围为247mV~454mV。
Δ| VOD |的范围为-50mV~50mV。
VOC (SS)的范围为1.125V~1.375V。
Δ V VOC (Δ)的范围为-50mV~50mV。


我想确认 SN65LVDS100输出的电压范围是否如下正确?
(min) VOD VOD = VOC (SS) min -ΔVOC μ s (SS) max -|Vout| max -Δ μ V|SS| max
= 1.125V - 50mV - 454mV - 50mV = 696mV
(max) VOD VOD = VOC (SS) max +ΔVOC μ V (SS) max +|"Vout| max +Δ μ V|SS| max
= 1.375V + 50mV + 454mV + 50mV = 696mV = 1929mV


谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分的最大 VOD 为454mv、 最大单端 VOD 为227mV、最大 VOC 为1.375v、因此最大 Vout 为1375mv + 227mv = 1602mV。

     差分的最大 VOD 为454mv、   最小单端 VOD 为-227mV、最小 VOC 为1.125v、因此最小 Vout 为1125mv - 227mv = 898mV。

    寄存器

    Brian