This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:TLIN2021A 通过 ISO21780 (测试12)接地损耗测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513449/tlin2021a-q1-tlin2021a-to-pass-iso21780-test-12-ground-loss-test

器件型号:TLIN2021A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TLIN2021-Q1

工具/软件:

尊敬的团队

我们客户的汽车 HVAC 电机团队最近遇到了关于测试 ISO21780 (测试-12)接地损耗的问题

48V 电机与接地布线断开连接后、基于电机 MCU 的驱动器的集成 LIN 收发器会注入该电压、使 LINBus 上升到29V。

 

根据 ISO21780测试12、LINbus 的电压不应超过16V。

 

我们的客户现在想知道实施分立式(外部) LIN 收发器(例如我们的 TLIN2021-Q1)是否能够帮助其通过 ISO21780测试12。

如果仅实施 TLIN2021-Q1无法解决问题、请建议添加其他器件或电路。 衷心感谢!!!

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    是的、您可以使用该设备。 但是,要确保 LIN 和 GND 之间的一个额定电压小于16V 的外部 TVS 二极管也应用于防止 LIN 总线上升到16V 以上的限值,谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的建议。 我们将尽快尝试您的建议。

    我们的客户还有其他问题

    对于 LINBus、我们是否建议客户施加过压保护器件、该器件可以:

    1.确保 LIN 接口工作正常。

    2.断开 MCU 集成的 LIN 或我们的 TLIN 器件与 LINbus 的连接,而 LINbus 电压超过16V?

    此处是否适合具有 OVP 功能的电子保险丝?

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    是的、建议使用外部保护来保护器件或 MCU。 如果允许 LIN 在16V 以下运行并根据需要限制电流、则电子保险丝可以正常使用、谢谢。

    此致、

    Michael。